This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:433MHz-2.4GHz RX-TX 低 BOM 射频开关选项

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1352R, CC1352P, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1116558/cc1350-433mhz-2-4ghz-rx-tx-low-bom-rf-switch-options

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: CC1352RCC1352PCC1310

您好!

对于使用 CC1350的设计、空间要求非常苛刻。 我们需要使用433MHz 和2.4GHz 频带以及两个 PCB 天线。 LAUNCHXL-CC1350-433开发板的原理图具有基于与 XMSSJE3G0PA-003开关相关的许多无源组件的差分解决方案。 您是否可以建议任何组件较少的应用手册、以帮助节省尽可能大的空间?

非常感谢您的参与。

此致、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    您查找的应用手册是   SWRA640F (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项(修订版 F))中的第8节https://www.ti.com/lit/an/swra640f/swra640f.pdf

    集成无源组件是为此目的而开发的(根据您所述): Walsin RFBLN2520090YC3T10专为 C13xx 系列器件的430-510MHz 频带而设计。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我没有查看 SWRA640F 文档。 我查看的是 LAUNCHXL-CC1350-433开发板的设计文件。 在原理图中(我附上文件)、它使用开关 XMSSJE3G0PA-003在433Hz 和2.4GHz 天线之间切换。但周围有许多无源组件用于匹配、我需要一个非常紧凑的解决方案、其中433MHz 和2.4GHz 都使用 CC1350。 是否有减少所需 PCB 面积的建议?

    感谢您的参与

    Joel Ingers

    e2e.ti.com/.../LAUNCHXL_2D00_CC1350_2D00_4_2D00_A_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有理由使用 CC1350而非 CC1352R?


    CC1352R 具有 LFB21433MDZ6F112 IPC、该 IPC 在单个 IPC 内包含适用于433MHz 和2.4GHz 的不平衡变压器/匹配电路。

    此主题提供了有关您选择此选项时要使用的参考设计的信息: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1093339/cc1352p-cc1352p-ipc-434mhz-and-2400mhz

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题在于封装的尺寸。 PCB 应用的尺寸不能接受大于4x4mm 的任何芯片。

    此致、

    Joel Ingers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、感谢您的澄清。

    我需要检查  LFB21433MDZ6F112 IPC 是否适用于 CC1350设计。 我怀疑它会起作用、但我不知道您可能会受到多少性能影响(如果有)。

    我需要检查并在下周与您联系、因为最了解此事的团队成员将从休假后回来。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    检查后 、不可原谅的是、仅建议将 LFB21433MDZ6F112 IPC 用于 CC1352x 设计。

    因此、您需要为 CC1350的两个频带使用单独的 IPC、您可以在上面找到链接的 NIN SWRA640。 与分立式设计相比、这仍然会减小您的封装尺寸。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是一种耻辱。

    如果我使用两个 IPC、我知道我应该通过诸如 XMSSJE3G0PA-003之类的开关(在 LAUNCHXL-CC1350-4-A 电路板的原理图中)来切换它们。

    查看 SWRA640文档、对于433MHz、我可以打开、y 请参阅来自 Walsin 的适用于 CC13xx 的 IPC RFBLN2520090YC3T10。 我知道它应该适用于 CC1350。

    与2.4GHz 频带的 SWR640文档相关、不清楚使用了什么参考。 我所看到的主要是 CC1352、因为它具有完整的 RX-Tx 功能。 对于 CC1350、您会特别建议使用哪种器件?

    顺便说一下、您是否可以共享 LAUNCHXL-CC1350-4-A 板的 Altium PCB 文件? 我无法转换可用的返修文件。

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、请您澄清一下"您会特别为 CC1350建议哪款器件?"这句话的意思。  您是否意味着您不确定要在 CC1350 2.4GHz 路径中使用哪种参考设计?

    如果具有 单个 IPC 的总面积小于具有两个 IPC 的4x4mm CC1310、是否值得考虑7x7mm CC1352P?(我不知道情况是否如此)? 我当然不知道这方面的整个背景。

    我已将 LAUNCHXL-CC1350-4 (修订版 A)转换为 Altium 文件、如下所示: LAUNCHXL-CC1350-4-A_Altium
    请告诉我它是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着您不确定要在 CC1350 2.4GHz 路径中使用哪种参考设计? 答案是肯定的。

    我们遇到的问题是 PCB 宽度不能超过4.1mm。

    感谢您的转换。

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    LAUNCHXL-CC1350-4是您应该用于433MHz 和2.4GHz 路径的设计。

    如果您能够对电路板进行调优并且无法使用 IPC、则可以将0201组件用于射频输出路径、而不是参考设计中的0402组件。 寄生效应会有所不同、因此您需要调整匹配以对此进行补偿、但这也是另一种选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

    此致、

    Joel