This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:1.5V 电压电源下的 I²C 通信

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1119494/rf430frl152hevm-i2c-communication-at-1-5v-voltage-supply

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H

您好!

I²C:我正在尝试使用您的开发套件 RF430FRL152HEVM (Vbat =1.5V),以便与外部传感器进行 μ C 通信,读取该值并将其保存在 ROM 中。 然后、当器件不由 Vbat 供电时、我想通过 NFC 读取保存在 ROM 中的传感器的信息。

我的传感器正在处理从0V 到1.5V 的切换信号、因此我移除了开发套件上的电平转换器、以便直接访问 RF430FRL152H 的 μ I²C 引脚信号。 为了给集成电路馈电、我还需要在 RST/NMI 上施加1.5V 的电压电源。 但当我这么做时,I²C 通信的高电压基准1.5V 的电压会随着时间的推移而降低(SDA 和 SCL),那么高电压基准会从1.2V 降至900mV,为什么不是稳定的1.5V?

我想知道您是否有任何解决方案可以在1.5V 电压电源下运行 RF430FRL152H?

提前感谢、

Gaëtan Andrieu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaetan、

    我很高兴看到您对 RF430FRL152感兴趣。

    我不确定我是否了解您的问题。

    如果您的问题与 EVM 相关、则可以使用1.5V 电池为电路板供电。 请确保设置跳线"SV7"。

    所需的硬件配置在《RF430FRL152HEVM 用户指南》(修订版 c)"。

    无论如何、在 RST/NMI 上施加1.5V 的电压电源不是为 IC 供电的正确方法。

    天线电源或 VDDB (1.5V)是主要电源。

    此致、

    Andreas。