Other Parts Discussed in Thread: CC8520
您好!
目前、CC8520根据 GIO13切换更改 Tx 功率和频率、以进行量产线测试和监管测试。
是否可以通过 I2C 或来自 MCU 的 SPI 实现相同的功能?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
有 SPI EHIF 命令用于校准和射频测试以及 音频网络控制/测试。 您可以参阅 《CC85XX 系列用户指南》的附录 B.3。
此致、
Ryan
您好、Ryan
尽管在 主机控制的操作中运行、我是否可以使用 SPI EHIF 命令来更改 Tx 功率和频率?
原始器件使用 GIO13执行"微型生产测试控制"。 >>更改 Tx 功率和频率、而不是下载生产测试固件。
但是、新的 MCU (原始 MCU 已停产)具有 较少的 GPIO。
因此、想知道我是否可以使用 SPI 执行相同的任务而不是 GIO13、因为下载生产测试固件并重新下载实际固件会对处理时间产生重大影响。

您好、Ryan
使用的原始器件 STM32且交货周期有严重问题。
因此、决定使用 Nuvoton MCU。但 GPIO#小于 STM32。
因此、我必须混合使用 GIO13 (CC8529)和 ICE_DAT (Nuvoton MCU)。
如果调试器连接到 Nuvoton MCU、则 GIO13将保持切换。
因此、我想知道是否可以通过 EHFI 命令而不是 GIO13执行相同的任务。
如果可能、您能告诉我如何操作?
您好、射频测试的 EHIF 命令仅在射频测试运行模式下受支持吗? (请参阅下面突出显示的红色文本)
我们不想修改 CC8520上的 FW、并将在主机控制的操作模式下使用。 在此模式下、我们是否可以通过任何方式支持此射频测试 EHIF 命令?
3.2.1命令集概述
外部主机接口可用于所有运行模式(即自主、主机控制和)
生产测试)、但是每个工作模式只支持 EHIF 命令集的一个子集:
自主操作:器件信息、EHIF 控制、射频/音频性能统计、实用程序
和校准
主机控制操作:设备信息、EHIF 控制、音频网络控制/状态、数据信道、
电源管理、音量控制、远程控制、射频/音频性能统计、
实用程序和校准
生产测试:器件信息、EHIF 控制、射频测试、音频测试和 IO 测试