This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152HCRGER

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV542, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1118345/rf430frl152h-rf430frl152hcrger

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:LPV542

你好  

我需要设计一个通过 NFC 进行能量收集的小型传感器  

我对使用  RF430FRL152HCRGER 感兴趣、我需要为超低功耗运算放大器供电。 我需要使用无电池系统以2微安的功率为 lpv542供电  

是否有办法利用 RF430FRL152HCRGER 收集的部分能量为模拟传感器供电?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    您可以添加与天线并联的整流器二极管和缓冲电容器、如下所示:

    此示例适用于不同的器件、但也可用于 RF430FRL152H。

    请注意、天线电压限制为 ca。 3V、因此整流电压将约为2.5V。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    如果阅读器是移动电话、则允许的最大电流是多少  

    此致、再次感谢您的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  
    在阅读 RF430FRL15xH 的数据表时、我注意到 VDD 是一个用于为芯片的数字部件供电的稳压输出、可在引脚24上使用、  

    我没有发现任何有关稳压电压值的信息、您可以分享这些信息吗?

    50µA 我使用该 VDD 的10至8 μ A 电为模拟部件供电,我能吗?

    期待您的反馈

    此致

    Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    VDDD 是经稳压的内核电压、它的输出是 ca。 1.1V。 该引脚的用途是连接一个外部缓冲电容器。 我不认为您可以从该引脚中拉出更多电流、因为稳压器不是很强。

    VDDH 引脚将是更好的选择、因为这是天线引脚的整流射频电压。 其电压应约为2.5V。 我不确定功率强度、但只要射频功率足够强、就应该有额外负载的空间。

    此致、

    Andreas。