This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:每隔几秒到几分钟在2个 AP 之间闪烁一次 WiFi。

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1117879/wl1835modcom8b-wifi-flapping-between-2-aps-every-couple-seconds-to-minutes

器件型号:WL1835MODCOM8B

您好!

我们正在研发一款同时使用 TI 芯片上的 WiFi 和蓝牙功能的产品。 我们发现、只有在两个 AP 具有相同的 SSID 但 BSSID 不同的情况下、WiFi 网络从一个 AP 频繁连接并断开连接。 无线网络几乎每隔一分钟就会闪烁一次。 我们的团队在最后尝试不同的配置时、需要帮助找出根本原因

平台详细信息如下: 
蓝牙固件:TIInit_11.8.32.bts
版本:TI_P2.147 

WiFi 固件:
WL18xx MAC 固件版本8.9.0.0.86
WL18xx PHY 固件版本8.2.0.245

Bluez stack 5.55

Linux 4.14.98+


AP 是 标准的 Cisco Meraki 双频带802.11n 多 AP 企业设置,具有频带和拥塞控制功能。 我已附加 wpa_supplicant 配置 和用于 配置 TI 固件的器件特定配置。 我还在  每次断开连接时附加了一小段内核日志。  

如果 TI 团队需要更多信息、请告知 MW。


谢谢!!

e2e.ti.com/.../wpa_5F00_supplicant.rtf

e2e.ti.com/.../Kernel-Log.rtfe2e.ti.com/.../files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据日志、DUT 缺少连续信标"wlcore:检测到信标丢失。角色:0x1"。 这可能是由于射频信号弱。

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现位于路由器旁边的设备存在此问题。 在我们看来, 它不是按 RSSI 确定 BSSID 的优先级,而是从标有 SSID 的 BSS 列表中随机挑选一个  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了一个名为 flamesshot https://flameshot.org/的工具 来捕获网络活动、我也附加了这些活动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wpa_supplicant 处理已配置的网络连接,即何时扫描、连接到哪个 AP 等。 您需要查看请求方并对其进行故障排除。 这似乎不是 WiLink8驱动程序问题。 根据日志,我们所能告诉的只是驱动程序收到信标丢失事件,然后它连接到另一个 AP。 选择并连接到特定 AP 是 WPA 请求者决策。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 SN 的快速回复!!

    我们的 wpa_supplicant 版本  wpa_supplicant v2.9-R8.8+。 我 已共享 wpa_supplicant 配置文件。 您是否有任何 基于此的建议?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法就此发表太多评论。 您需要在最终解决 WPA 请求者选择一个 AP 而不是另一个 AP 的原因。  您还可以在 WPA 请求程序配置中使用 bgscan 参数,并检查它是否改善了漫游。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 SN 的帮助! 我要关闭 TT。