This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:读取温度时出现问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1118089/rf430frl152h-problem-reading-temperature

器件型号:RF430FRL152H

大家好、  

我的一位客户遇到了以下问题-您能不能查看一下?
如果有任何不清楚或您需要更多信息、请告诉我

谢谢、
Jens  

在我们的其中一个器件中、我们使用 RF430FRL152H 来测量无线温度。

目前,有一个问题来自这个领域,我无法解释。
使用 ISO/IEC 15693标准,我们将 组件 ID 写入 块 0x87和0x88。 描述了两个块0xAD 和0xEC 的修复程序。 所有四个块都是可写和可读的。

对于这个问题、器件一直在对块0x87进行代码转换、即使我们只读取传感器温度以及0x87和0x88块的数据。

开始时

块0x87:

0x01016C4B00000000

块0x88:

0x0000000000000000

块0xAD:

0xB24040A520013041

块0xEC:

0xCECED0FD0028CECE

 

代码转换后:

块0x87:

0x0206FEEA00000000

块0x88:

0x0000000000000000

块0xAD:

0xB24040A520013041

块0xEC:

0xCECED0FD0028CECE

 块0x87会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    我不明白这一点。 客户是向这些块写入内容、还是希望保持恒定、还是这是传感器温度结果的回读位置、并且它会在一段时间后被覆盖?

    使用了哪个固件? ROM 固件或某些客户固件?

    如果是 ROM 固件、则块0x87属于"Logging FRAM Memory (记录 FRAM 内存)"位置。 这是 ROM 固件存储采样数据的位置。 如果客户将数据放在此处、则可能会被采样数据覆盖。 如果这已经是采样数据、则可能会因感应重复而被覆盖、但在读取之前未完成。

    BTW:"RF430FRL15xH固件用户指南(修订版 b)"。

    请告诉我这是否可以回答这个问题。 如果没有、请提供有关固件以及问题前后的条件的更多详细信息。

    此致、

    Andreas。