This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:有关134.2kHz 应答器方向的问题。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430F5978, MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1106208/ri-trp-dr2b-question-about-orientation-in-134-2-khz-transponders

器件型号:RI-TRP-DR2B
主题中讨论的其他器件:MRD2EVM

您好!

我在多个应用中一直与 S2000 (低频) RFID 读取器合作。 限制之一是不进行多标签读取。 但是、为什么没有开发出具有多个线圈垂直方向的应答器?

由于应答器的"读出图"取决于应答器相对于读取器天线的方向。 我想知道/构建一个具有多个线圈的应答器、以避免这种方向依赖性。 我知道我可以对天线读取器使用不同的配置、但这对我来说不是可能的解决方案。

我感到惊讶的是,没有使用此功能构建的转发器。 我以应答器 https://www.ti.com/product/RI-TRP-DR2B 为例 。

我有以下问题:

1 -我是否遗漏了任何东西、或者为什么不开发具有差分天线的标签?

2 -鉴于 TI 似乎没有制造嵌入多根天线的134 kHz 感应器、我是否有任何制造商或起点来构建它?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MRR、

    我认为、一个天线封装应答器的主要原因可能是外形尺寸、IC 复杂性和成本。 但对于更复杂的应用、TI 还提供了一个3D 天线 IC 、即 RF430F5978。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的回答。 我一直在研究有关应答器的更多信息、但没有成功。 我有以下问题要问:

    -是否有与2000系列读取器兼容的应答器的更多信息? (134.2kHz)。 我考虑了打开其中一个感应器、并尝试构建另一个垂直方向的天线。 是否有任何信息或其他制造商构建兼容应答器?

    关于 RF430F5978,它是否与2000系列读取器兼容(特别是我们有 一个此类读取 器)。 我找到了此评估套件: www.ti.com/.../RF430F5978EVM。

    对于我们来说、它是关键标签方向或多标签检测。 提供的任何进一步信息对我很有用。

    此致、

    -MRR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MRR、

    很抱歉我的回答很晚、但我花了一些时间来研究这些选项。 由于每个设置都是特定于用例的、因此我想询问您的用例。 它也是单个器件项目或更大数量的应用(可能需要更标准化或更低成本的器件)。 您在读取器中使用的确切控制模块和 RFM 是什么?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢你的答复。

    我正在使用读取 器 RI-CTL-MB2A 和 2000系列标准 RFM (RI-RFM-104B)。 参考文档:

    • 2002年10月11-06-21-035日。 2000系列读取器系统标准射频模块 R-RFM-104B。
    • 2000年1月11-06-21-037日。 2000系列读取器系统、控制模块 RI-CTL-MB2A、RI-CTL-MB6A。

    这些是2000系列低频 RFID 评估套件中附带的模块。  器件型号:RI-K2A-001A

    此外、我们还有2000系列高性能 RFM (RI-RFM-007B)和读取器 RI-CTL-MB2B-30、但到目前为止、我们正在使用上述模块。 一旦执行测试、我可能会考虑使用 RI-CTL-MB2B-30 (www.ti.com/.../scbu044.pdf)的 RI-RFM-007B 来检查性能是否存在重大差异。

    关于用例、目前它是一个单器件项目、但我们有资金根据我正在执行的测试来扩展它。 我们主要尝试构建特定的天线几何形状、并从那时起使距离标签检测保持尽可能一致。 天线靠近金属构建(我们考虑低电感耦合的主要原因)。 让我总结一下我们面临的主要问题:

    • 多标签检测。 这里的主要问题是、当有多个具有相似功率的标签发射时、会出现读取 器 RI-CTL-MB2A 无法检测到任何应答器的情况。 出于我们的目的、当读取区域内有多个标签时、仅检测一个标签就足够了。 是否有任何可能解决此问题(可能有能力修改读取器固件)。

     

    • 方向依赖性。 据我所知、德州仪器(TI)不会在提供应答器时考虑到这一问题(标签中内置3D 天线回路等)。 我正在寻找修改与2000系列兼容的 TI 应答器或任何其他选项的可用信息。

    最后、我知道还有其他可能的技术可用于这些目的、但电感耦合和无源应答器是其中一个限制。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MRR、

    关于多标签检测:通常、此问题由读取器固件中实现的防碰撞算法解决。 我不确定2000系列读取器是否支持它。 请注意、TI 不能支持对该20年之久的读取器硬件进行任何读取器固件修改。 您必须自行完成。

    关于应答器方向问题:TI 不提供任何完整的3D 应答器。 如果您修改单个天线应答器、这可能是一项棘手的操作、因为它封装在玻璃或塑料中。 如果您计划将天线拆分3个尺寸、则读取范围将会丢失。 具有3个天线输入的应答器将是最佳解决 方案、但 RF430F5978可能会由于它还包含 UHF 接口而超额完成。 实际上、LF 主要用于将器件从低功耗待机模式唤醒、然后通过 UHF 进行主通信。 虽然也可以通过 LF 进行通信、但我不确定它是否与2000系列读取器兼容。 您可以试用 或评估 RF430F5978EVM 附带的 MRD2EVM

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我找不到任何与读取器可能的固件修改相关的信息;2000系列读取器中未实现防碰撞算法。 我想这些信息不是公开的。 无论如何、我要感谢您的宝贵意见、我可能会尝试一下 MRD2EVM。

    此致、

    MRR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MRR、

    感谢您的反馈。 祝您使用 MRD2EVM 愉快。 我现在要关闭这个线程。 如有需要、请随时联系我们。

    此致、

    Andreas。