This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:Cc8250接收到的信号强度问题!

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1108470/cc8520-cc8250-received-signal-strength-problem

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件: CC2590

工程师好、我最近做了一个 CC8520+CC2590项目、在测试 RSSI 时、我发现这些值不匹配、请帮助检查。

这是单独测试两台设备输出的信号强度,PPW设置的输出功率都是-25db,频谱仪上显示的数值都是-15dB,说明设备都是好的。

但是、当我用同轴电缆连接两个器件时、一个发送信号、另一个接收信号、结果是错误的、接收信号强度应该大约为-15 dB、而不是-51 dB。 为什么是这样? 希望您的公司能提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备的通信距离不是很理想、尤其是在移动过程中声音断断续续。 这是设备工作不良的原因吗? 天线已调谐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是两个器件的 PCB、我认为这是正确的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    从 GUI 看来、CC8520被设置为产生-25dBm 输出功率、在 CC2590之后、该输出功率应该为-25dBm + 14dB =-11dBm?

    其中14dB 是 CC2590的 TX 增益。

    我注意到、CC2590输出也缺少滤波/匹配组件。

    请按照以下说明提交您的设计以供审核: www.ti.com/.../SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI。

    是的、输出功率正确、最大输出功率可高达+10dBm。 但接收存在问题、例如发送器件的功率输出为-15dB、但接收器件接收的功率仅为-51dbm。 我也在论坛中的您的开发板上看到了这个问题。 此外、我焊接了一组耳机开发板进行测试、通信效果不是很理想、距离约5-6米、移动时设备不会发出声音。 我们使用不同的天线、因此匹配电路将会不同、但天线性能在黑暗中进行了测试。 由于该文件是机密文件、因此无法在论坛上发布。 我可以单独将其发送给您吗? 如果是、保留电子邮件地址是否方便?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是原理图!https://www.jianguoyun.com/p/DcPd6gwQ-s7WChiP-sYEIAA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕无法打开原理图。

    RSSI 的差异可能是器件 RSSI 动态范围的结果。  

    您能否按照以下应用手册对模块进行敏感度测试: https://www.ti.com/lit/pdf/swra603 这决定了模块的实际敏感度。

    如需查看原理图、请在此处提交设计 :www.ti.com/.../SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、