This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:PWM 生成问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1117222/cc1352p7-pwm-generation-issue

器件型号:CC1352P7

您好!

我对在 TI 平台上开发软件比较陌生、我通过一些示例来实现一些简单的功能。 尽管现在我一直停留在函数的 PWM 侧、但我正在尝试开发一个20kHz PWM 信号、并按照 PWM.h 和 pwmled 示例、我能够生成 PWM 信号、尽管我所处理信号的最高频率/周期为12.5kHz。 即使我在 param_init 中设置了周期单元为20000、单位为 PWM_PERIOD_Hz。

我将使用信号分析器来确保输出的频率。 是否可以指导编写技术文档或解释这种情况的原因? 我还注意到、PWM 信号的频率在可调的情况下发生了变化、在附加的图像上、我看到频率为4.1kHz 至6kHz 的信号。

我要从器件中添加一个代码片段和频率测量值。