This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RFID 传输速度问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1113344/rfid-transfer-speed-concerns

您好!

我将此作为支持进行勾选并在此处重定向。  

"我 正在寻找我们的产品可以随时使用的短距离无线数据传输技术、我们非常倾向于采用 RFID 技术。 它提供了我们需要的各种必需品、例如近距离、低能耗等。我们要解决的主要问题是、我们目前尝试的解决方案有点太慢。  我从 TI 和其他公司购买了很多评估和演示板、但似乎无法实现从 RFID 标签读取8字节用户数据的目标、最好是每5ms 读取一次、最好更频繁地读取一次。

通常、最大的问题似乎是 RFID 通信部件本身。 在探测电路板上的信号时、例如微控制器和 RFID 读取器芯片之间的通信时、我可以看到通信是快速、恒定和可靠的。 我看到的是、微控制器将读取请求命令发送到板载 RFID 读取器芯片、然后该芯片开始 RFID 通信。 RFID 通信完成后、板载 RFID 读取器芯片将读取数据发送到微控制器。 从探测这些信号可以看出、此序列中的 RFID 通信部分始终最慢、并且占用了我所需的5ms 读取时间中的大部分时间。 这通常只是在传输用户数据本身之前轮询的"状态"信息。

我 想问您是否有一个读取器和/或标签解决方案、该解决方案可以保证我每5毫秒所需的8字节数据。 或者、借助您在这一领域的专业知识、您认为 RFID 无法达到我的目标、您可以从您的产品线中建议我们可以尝试的另一种类似的无线解决方案吗?"

期待您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eividas、

    我很高兴看到您对我们的 RFID 产品感兴趣。 TRF7970A 是一款合适的多协议全集成13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC。 演示固件 正在执行复杂的初始化循环、以实现多个同时标签的标签类型检测和防碰撞处理。 因此、可能需要一段时间才能进行实际有效载荷数据传输。 如果您可以将系统限制为已知的标签类型、并且一次只能使用一个标签、则可以跳过初始化开销并直接请求读取数据。 ISO15693协议(5类标签)可具有26.48kbps 的最大数据速率、这确实有点慢、无法满足您的要求。 但对于 ISO14443 (4类标签)、数据速率应至少为106kbps、最高可达848kbps。 理论上、这应该足以请求和接收8个字节。 遗憾的是、我对标签计算响应所需的额外时间没有任何经验。 这需要使用所需标签进行一些实验。 但是、正如前面所说的、具有极简固件的 ISO14443协议将是满足您要求的最大机会。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复和帮助。 从我所见、通常情况下、最大声称数据速率适用于较大的数据包。 我的意思是、您可以读取超过8个字节的数据、它们之间有超过5ms 的时间间隔、然后实现数据速率。 我所面临的是、如果您希望更频繁地使用较小的数据块(如所述的情况)、那么您(或至少我)会遇到数据速率"限制"、而这并不是真正的限制。 编写本文档的目的是查看我是否遗漏了一些内容、并获得一些专家见解、因为数据表和其他文档并未介绍所有可能的实施和可能的限制。  

    非典型应用通常会导致这些类型的问题、因此接下来的步骤是测试您建议的内容并查看这些内容的位置。 我知道、您所写的内容会带来最大的工作可能性、因此它要么可以解决问题、要么在我的结尾需要一种新的方法、因此我会将其标记为已解决、再次感谢您的见解。