This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:此器件支持的最大负载数量是多少?

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1114191/cc2500-what-is-the-maximum-number-of-loads-this-device-supports

器件型号:CC2500

你(们)好

您能否帮助检查此器件支持的最大负载数量? 我的客户想知道  CC2500能否支持300个节点? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    CC2500是一款收发器、因此它将所有2.4GHz 无线电通信与主机处理器进行通信。  它没有任何存储器来存储节点信息、并且具有 64字节的发送/接收 FIFO。  除非网络流量溢出 FIFO (可 观察到并进一步处理的错误状态)、否则支持的节点数取决于处理射频数据包的主机的能力。  请注意、这是不支持 BLE/IEEE MAC/PHY 的专有无线电。

    此致、
    Ryan