This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:FIFO 的最后一个字节具有错误的值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1111568/trf7960-last-byte-of-fifo-has-wrong-value

器件型号:TRF7960

您好!

我们生产具有 TRF7960的器件已有几年了、最近我们发现 FIFO 的最后一个字节存在同样的问题、如下所述:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/648403/trf7960-read-single-block-issue/2411306#2411306

我们这里有几个器件、这些器件在永久读取同一标签块后的10分钟内显示了这种行为。 但大多数器件都按预期工作、几个小时后不会显示错误。 所有器件都具有相同的 PCB、相同的软件、并使用相同的标签进行了测试。  

如有需要、可提供误差的 SPI 迹线。

TRF7960是否有一批已知的错误芯片? 是否有解决此问题的方法?

此致、

Martin

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我没有发现任何坏批次的 TRF7960。 此外、对于此类问题、没有已知的解决方法。

    请提供错误的 SPI 跟踪、我将进行检查。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 SPI 跟踪的屏幕截图、其中 FIFO 的最后一个字节中的值错误:

    这里的数据与正确的数据相同:

    下面是完整的跟踪(标记 A 标记的错误值和标记 B 标记的良好值、可以使用 Pulseview 打开文件)

    e2e.ti.com/.../bad_5F00_read_5F00_single_5F00_block.zip

    似乎错误的字节是 CRC 的一部分、它通常不在 FIFO 中。 是否存在一个字节的用户数据丢失并替换为 CRC 字节?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    感谢 SPI 布线。

    我需要一段时间才能评估它、因为我还有其他紧迫任务要做。

    同时、您可以查看您引用的旧 E2E 主题中提到的所有方面。 您可以将 SPI 迹线与您的迹线进行比较、并尝试分析是否存在任何提到的改进。

    您是否对电路板或相关组件进行过任何更改(可能是意外的)?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    由于故障器件已停产、我很确定组件没有变化。

    下面是 TRF7960初始化阶段的 SPI 跟踪:

    e2e.ti.com/.../4405.trf7960_5F00_init.zip

    我希望对轨迹的分析能提供同样的新提示。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我分析了初始化 SPI 跟踪、尽管安装相应的查看器是一项挑战。 无论如何、我发现软件初始化(命令0x83)后缺少一些空闲命令(0x80)+ 1ms 延迟。 建议通过这个序列(0x83、0x80、至少1ms 的延迟)来为完全初始化提供一些时间。 此外、将 NFC 目标方侦测水平寄存器(0x18)的值初始化为0x00也许会有所帮助。 如果可能、您可以尝试在初始化序列中实现这些更改吗?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我在初始化阶段实现了建议的更改、但没有任何影响:器件会在一段时间后仍然提供错误值。 以下是新 init 的跟踪:

    e2e.ti.com/.../trf790_5F00_init_5F00_2.zip

    此致、

    Martin