This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF-HDT-AJLC:关于 RF-HDT-AJLC 替代

Guru**** 2603655 points
Other Parts Discussed in Thread: RF-HDT-AJLC, RF-HDT-AJLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1112723/rf-hdt-ajlc-about-rf-hdt-ajlc-substitution

器件型号:RF-HDT-AJLC
主题中讨论的其他器件: RF-HDT-AJLE

你(们)好  

我的客户正在使用"关于 RF-HDT-AJLC "、但由于交货时间较短、因此正在寻找替代方案。

关于 RF-HDT-AJLC 是否有替代 方案?

RF-HDT-AJLC 是 Tag-it HF-I Plus。 它们是否可以替换为 Tag-it HF-I 标准(RF-HDT-AJLE)或 Tag-it HF-I Pro (RF-HDT-AJLF)?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki 您好!

    这两种情况下、Tag-it HF-I 标准(RF-HDT-AJLE)或 Tag-it HF-I Pro (RF-HDT-AJLS)包含的存储器更少且支持的射频命令更少。 请查看数据表并与用例要求进行比较、以判断是否可以将其中任何一个用作客户的替代产品。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas - San:

    感谢您的支持。

    我在数据表中选中了"1.5存储器组织"和"1.6命令集"、但两 个器件上的存储器和射频命令看起来都是相同的。

    在哪里可以看到数据表中的差异?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki 您好!

    这些是查找的正确位置。

    您可能会混淆数据表、因为存储器大小和命令列表不同。

    • RF-HDT-AJLC 具有2k 位内存并支持17条命令。
    • RF-HDT-AJLS 具有256位存储器并支持7条命令。
    • RF-HDT-AJLE 具有256位存储器并支持5条命令。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。

    我将再次检查 DS。

    此致、
    Sasaki