This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:MSP430:连接到目标时出错:器件未知

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1111875/rf430frl152hevm-msp430-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我正在尝试使用 Code Composer Studio 上的 MSP-FET 闪存仿真器工具上传为 RF430FRL152HEVM 开发板提供的示例代码。 当我转到调试并启动应用程序时、我会看到错误"MSP430:Error connecting to the target:unknown device"。 在 Project > Properties > CCS General 下、我尝试将"Connection setting"从 TI MSP430 USB1 [Default]更改为"UARTConnection"。 在尝试识别器件时、CCS 尝试在我的计算机上打开 COM65。 该 COM 端口未被使用、因此我进入了我的器件管理器、将"MSP 调试接口"更改为 COM 端口65;但是、这并没有解决任何问题。 解决此问题的方法是什么?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您是否遵循 了 RF430FRL152HEVM 用户指南( 将开关 S6设置为"电源")中第2.3.2章的硬件配置步骤? 另请检查跳线 SV7是否闭合。 请告诉我这是不是问题。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    感谢你的答复。 我将 S6设置为"电源"、但 SV7上没有跳线。 把一个放在那里解决了我的问题。

    谢谢、

    Alex