This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:射频相关问题和 EVM 可用性

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1111650/cc8520-rf-related-questions-and-evm-availability

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件: CC2590

各位专家、您好!

我们的客户现在正在评估 CC8520。
然后、他们在这里有一些问题。
您可以跟进吗?

----
1.我们需要 CC8520 TX/RX 电路板设计信息、而不需要 CC2590。
TI 能否提供此类电路板设计信息?
如果没有、TI 可以提供红圈指出的波纹板的电路板 PCB 设计文件?
此外、我们还需要该板的原理图和 BOM 列表。
3.天线是 WWRU120吗?
4、电路板上是否有 TX 模式天线?
我们还需要详细的 ANT 信息。
6.该板是否已通过 TELEC 认证?
7.我们可以购买 CC85xxDK 套件吗?
8、MCLK、BCLK、WCKL 可以在从模式下工作吗?
9.您能否显示支持100kbps 速率的 CC8520边带数据格式?
10. CC8520具备全双工通信或半双工功能?
11.您能不能说明我们如何在大规模生产线上检查 CC8520通信系统产品。
例如,测试内容、 所需的测试设备等等...

此致、
A. Fujinaka