This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:专有模式的设置、LRM、20dBm

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1111209/cc2652p-setting-for-proprietary-mode-lrm-20dbm

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC1352PCC1350

我有一个使用 LRM 专有模式( 编码和扩展前为100kb/s)的 CC1350和 CC1352初 值系统。 它专为低于1GHz 而设计、但在2.4GHz 下也能很好地工作、我们希望将其与 CC2562P 配合使用、但我无法在 SmartRF Studio 中获取设置。

更具体地说、我无法获取 CC2652P 的 LRM 设置、当我使用 CC1352P 的设置时、它会传输 LRM 正常、我使用 CC1350接收传输、但无法接收。

此外、在专有模式下、SmartRF Studio 不会为 CC2652P 提供仅高达5dBm 的20dBm 设置。

谢谢、Sivan