This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:GIO5 (BCLK)端口配置

Guru**** 2603755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1108853/cc8520-gio5-bclk-port-configuration

器件型号:CC8520

我想检查复位后如何配置 CC8520 IC 的端口 GIO5 (BCLK)、因为它无法由 Puire Path 无线配置器进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    不建议 覆盖 CC85xx 音频时钟输入的引脚。  您为何要实现这一目标?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的建议。

    基本而言、BCLK 端口连接到 MCU 启动端口、该端口在复位期间需要上拉为高电平、但在上电期间由 CC8520下拉。

    因此、我想、如果软件能够在加电期间首先将该端口设置为高电平、之后它将设置为 BCLK。

    谢谢 、此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 MCU 是什么、它的引导加载引脚配置是否可以采用不同的方式进行补偿?  或者、您能否更改控制 CC8520 BCLK 的引脚?  否则、您必须考虑一种在 MCU 启动时延迟 CC8520启动过程的解决方案。  

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、您好。我们现在正尝试在 MCU 启动时延迟 CC8520启动。 感谢您的建议。