This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1107761/dp83826

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83825

您好!

我正在寻找 LAN8740AI 的替代产品。 DP83826是否可用作替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAN8740AI 看起来是支持 MII 和 RMII 的10/100 PHY。 DP83822、DP83825、DP83826应适合作为功能替代产品。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,杰罗姆。

    LED0和 LED1引脚功能和连接可作为 LAN8740?

    因为在 DP83826中、LED1/Strap1功能已合并、而 DP83826通过 strap1设置速度、所以它是通过内部寄存器设置还是通过外部硬件连接进行设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83826的 LED 功能如下:

    LED0:链路+活动

    LED1:100Mbps 链路

    上面描述的功能是默认的、并且可通过寄存器命令进行更改。

    您似乎正在查看 DP83826的基本模式。 这个引脚也是一个自举模式、此模式将识别 PHY 将从哪个速度开始。 您可以将自举电路与 LED 电路组合在一起、如 DP83826 EVM 用户指南 SNLU262的图14所示。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Gerome、

    DP83826是否支持自动 MDI/MDIX 功能? 因为 LAN8740具有 HP 自动 MDIX 功能。

    谢谢

    Mangala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangala、

    自动 MDI/MDIX 的出现如数据表的第9.3.2节所示。

    此致、

    Gerome