This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:具有 CC2590范围扩展器的2.4GHz 射频前端设计

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1108646/cc1352p7-2-4-ghz-rf-front-end-design-with-cc2590-range-extender

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC2590

大家好、我叫 Matias Lao。 由于 CC1352P7的集成 PA 放大器无法在2.4GHz 频带使用、因此我们计划通过添加范围扩展器来修改射频前端。

我们希望使用 TI 的 CC2590将2.4GHz 频带的最大输出功率从+5dBm 提高到+14dBm。 我想知道是否有任何针对这种组合的参考设计可以提供给我们。 我热衷于输入/输出匹配和滤波网络。

此致、

Matias LAO