This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:使用 TRF7970A 将 NDEF 消息写入 RF430CL331H (运行 SLOC330)

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL331H, TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1106776/trf7970a-write-ndef-message-using-trf7970a-to-rf430cl331h-running-sloc330

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:RF430CL331HMSP-EXP430F5529DLP-7970ABP

您好!

我正在尝试将一条 NDEF 消息从 TRF7970A 写入运行 SLOC330的 RF430CL331H。 到目前为止、我使用手机成功地从 RF430进行了写入和读取、但使用 TRF 却无法做到这一点。  

我使用以下代码序列来使其正常工作。 我希望得到你们的支持。 谢谢

   if(NDEF_selectFile(0xE103))NDEF_updateBinaryText();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saba、

    请告诉我该代码行的上下文是什么?

    如果您使用 的是 DLP-7970ABP + MSP-EXP430F5529 、则可以使用 sloa227中的示例固件代码和 GUI。 它还支持将 NDEF 消息写入 RF430CL331H。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的回答。 我认为 SLOC330能够将 EF430设置为 NDF 可写状态、因为我可以使用手机编写 NDEF。 我想我在这里缺少的是 TRF 方面的写入器功能。 到目前为止、我已经开发了 TRF 侧以能够读取标签、但我不确定应该测试哪些示例函数来从 TRF 侧实现写入器功能。  

    我的 TRF7970源代码基于此 代码 。 希望我为您提供了足够的背景信息、让您了解我目前的困境。  

    此致、

    SABA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saba、

    在 TRF7970A 和 TRF7964A 器件常见问题解答(修订版 b) 声明 sloc297 仅支持非 NDEF 数据。

    替代方案是 DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和具有固件 sloa227的 MSP-EXP430F5529 LaunchPad 开发套件。 此组合可确保支持 NDEF。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    谢谢。 我刚刚意识到了这一点。

    但好消息是、我能够使用上面发布的命令进行编写。 导致问题的只是天线。 希望这对尝试使用相同源代码编写 NDCS 的人有所帮助。

    此致、

    SABA