This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 闪存编程器无法识别 CC 调试器

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1104540/cc-debugger-not-recognized-by-flash-programmer

TI 闪存编程器应用程序无法识别我的 CC 调试器(不确定编号-仅在器件管理器中显示为"CC 调试器")(不是 V2)。  当连接到器件时、调试器指示灯变为红色并在设备管理器中被识别、但是当连接到需要编程的器件(通过 TagConnect 线)时、指示灯不会变为绿色、并且无法在闪存编程器的器件列表中被识别。

我成功更新了调试器固件、器件过去工作正常。

我们非常感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sofia、

    请提供其他信息。  

    您使用的是什么处理器?   

    您还能提供关于"CC 调试器"的哪些其他信息?

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    我在 Surface 平板电脑上使用 Windows 11。  很遗憾、我没有任何有关 CC 调试器的信息、但我知道它是一个较旧的模型(至少几年)。  除了前面的"CC Debugger (CC 调试器)"外、我在器件上看不到任何标识号或信息。  抱歉-我知道这不会给您带来太多的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、索非亚、

    图片可能会有所帮助。  您正在尝试使用它进行哪些调试?  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、索非亚、

    您可能需要尝试 CC 调试器用户指南第8.2节中指定的步骤 来更新固件。 此外、此处是 CC-Debugger 网页、以防您需要。

    最棒的
    Jacob