This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:此器件是否可以直接替代 TRF7970A?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A, TRF7970A, TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1095308/trf7962a-does-this-part-could-be-drop-in-replacement-for-trf7970a

器件型号:TRF7962A
主题中讨论的其他器件: TRF7970ATRF7964A

大家好、

我有一个使用 TRF7970A 构建的电路板。 对于我的下一个项目、首选 TRF7962A、并且需要进行评估。  

TRF7962A 是否可以直接替代 TRF7970A? 如果是、我可以缩短设计周期。  

您能否分享硬件或软件更改或更换的风险?

此致、

陈苔丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我真的很期待你的答复。 谢谢。

    此致、
    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    很抱歉耽误你的回答。 我上周不在办公室。

    TRF7962A 与 TRF7970A 引脚兼容、但不是等效的替代产品。

    TRF7962A支持 P2P、标签类型1、2、3和4。 其额定温度范围为-20至85°C、而 TRF79770A 额定温度范围为-40至110°C

    TRF7962A 还具有12字节 FIFO 大小、其 SPI 处理方式不同(请参阅常见问题解答第4.1 sloa248sloa140章)。

    实际上、TRF796x 器件相当成熟、不应考虑用于新设计。 建议在新设计中采用 TRF7970A 和 TRF7964A。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的回复。 我知道温度和 SW 标签存在差异。  我想确认是否可以 为这两个部件共享相同的天线设计和通信连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    是的、天线接口和通信接口是相同的。 但正如前面所说的、SPI 协议略有不同。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mueller、

    感谢您的快速回复。  

    调试 TRF7970A 时、我们发现芯片只能读取和写入 I 代码 SLIX 系列标签。 其他标签(I CODE2和其他品牌的未知高频芯片)只能是读取数据而不能正确写入数据。  这些标签被确认 为 ISO 15693。 这些用于测试的标签可以在其他读取器上读取和写入。 您对故障排除有什么了解吗? 或遇到一些类似的现象。

    非常感谢您的帮助。

    苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mueller、

    是否可以为以上问题提供更新? 谢谢。

    此致、  

    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    我不熟悉这些类型的标签。

    我也不知道 TRF7970A 的任何 ISO15693写入限制。 我可以想到的唯一情况是标签上的内存块被锁定。 但是、由于您写的内容是其他读取器可以写入的、因此我想可以排除这种情况。

    是否有任何自定义命令或专有命令用于使用其他工作的读取器进行写入? 这些命令可能不会在 TRF7970A 控制器固件中实现。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mueller、

    我的客户目前没有发现任何自定义命令的区别。  

    下面显示了可由其他读取器写入的标签、并随附了数据表供您参考。

     e2e.ti.com/.../edb_5F00_100005246_5F00_gbr_5F00_en.pdf

     我想知道您是否可以在实验练习?中验证此标签是否可以与 TRF7970A 配合使用、如果需要、他们可以将此标签发送给您。  

     欢迎任何其他建议。 非常感谢您的帮助。

    此致、

    苔丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    在随附的数据表中、有一个关于密码保护存储器访问的注释、因此是一个特殊的固件要求。 这是否会导致问题?

    如果不要求密码保护、您还可以建议使用 TI 的 Tag-it HF-I 标准Tag-it HF-I Plus 器件。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经听过你的回声了一段时间,所以我会关闭这条路。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Andreas。