This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL153H:我需要该模块在1.5V 电压下工作

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL153H, RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1099360/rf430frl153h-i-need-this-module-to-work-at-1-5v

器件型号:RF430FRL153H
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152HRF430FRL152HEVM

各位专家:

你好。 在该查询中寻求您的帮助:

组件 RF430FRL153H 的最小电压为1.45V、但在实际测试 中、t 在1.53V 电源电压下不起作用。 我需要该模块在1.5V 电压下工作。

我们将此模块与我们安装的固件一起使用、它将与此主题相关? 我们已经有了评估套件、我们也有同样的问题。

如何解决? 谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    很高兴看到您对 RF430FRL153H 开发感兴趣。 该器件应在1.53V 电源电压下安全运行。 RF430FRL152HEVM 为 RF430FRL152H 器件生成1.5V 电源电压。 您只需确保也提供 VDDSW (也在您的 RF430FRL153H 模块上)。 因此、RF430FRL152HEVM 上的跳线"SV7"需要闭合。 此外、确保开关 SW6处于"电源"位置以进行调试访问、处于"电池"位置以通过 NFC 进行无源操作。

    如果您能够下载固件、这实际上表明 RF430FRL152H 器件本身在给定的电源电压下正常运行。

    您的固件可能会以负载电流过高或短路的方式配置 IO 引脚、这会导致电源电压下降。

    请检查。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经听过你的回声了一段时间,所以我会关闭这条路。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Andreas。