您好!
我正在寻找有关 Linux 操作系统上 TRF7970A 射频认证(EN 300 330)的一些信息。
我们使用 Linux NFC 子系统 (不带 Neard)与读取器通信、因此我们有 netlink 命令、例如:

为了符合 EN 300 330标准、我们需要将读取器配置为连续输出并设置所需的调制方案和数据速率:

一.e:
TX、10% mod、106k、最大 TX 功率和
TX、100% mod、106k、最大 TX 功率等
我已经看到、当您可以直接读取/写入寄存器时、这是一种直接的方法、但在 Linux 用户空间中、trf7970a.c 驱动程序不会提供这种较低级的功能。
是否有任何推荐的方法来测试/认证采用 Linux 的 trf7970a 的 EN 300 330?
我尝试通过将读取器配置为使用 spidev 来绕过 NFC 子系统、然后我可以尝试直接使用 R/W 寄存器、但我遇到了问题(我认为这与驱动程序以前处理的 SS 和 EN 线路的时序有关)
欢迎提供任何提示或建议。 谢谢!