This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:CC2662R 与 BQ25731兼容

Guru**** 2596625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, CC2642R, CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1130588/cc2662r-q1-cc2662r-compatibility-with-bq25731

器件型号:CC2662R-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ25731CC2642RCC2652PCC1352P

HELO;

我们可能必须使用 BQ25731来为充电器添加蓝牙可访问性。

这是合适的器件吗?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于低功耗蓝牙、您的最佳器件是 CC2642R 或 CC2640R2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:
    THnx 非常适合提供确切的器件型号。

    我去寻找匹配的20dBm Launchpad、但所有的电路板系列都令人困惑。 无法确定其中是否有任何内容用于 CC2642R B5。 我们不需要多协议。 总是出现"出错"、请重试...

    然后重试、仅显示了5dBm 选项、甚至不会出现这种情况。

    正确的开发板是什么?

    我们还提供了多个 XDS110仿真器。 它能起作用吗?

    可以通过板载 CCS 对器件进行编程、还是需要使用单独的 EEPROM 刻录器?

    感谢就此问题作出的任何澄清。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    目前没有只有 BLE 的器件具有20dBm PA。   

    最好使用 CC2652P: https://www.ti.com/product/CC2652P 或 CC1352P

    正确的开发套件是 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352P 、它同时用作1352P 和2652P 的开发套件。  

    LaunchPad 附带连接/板载 XDS110。 您可以使用 CCS 对其进行编程、没问题、无需 EEPROM 刻录机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx。 谢谢