This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:Launchpad (MSP-EXP4302ET)和 TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo 代码

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1129966/trf7964a-launchpad-msp-exp4302et-and-trf7970abp_rfid_reader_demo-code

器件型号:TRF7964A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ETDLP-7970ABP

尊敬的 Andreas:

我收到 了 LaunchPad (MSP-EXP4302ET)并能够加载运行 TRF7970ABP_RFID_Reader_Demo 代码、但它确实 读取了任何标签。

代码似乎停留在此行:

void TRF79xxA_waitTxIRQ (uint8_t ui8TxTimeout)

G_sTrfStatus = RX_WAIT;
G_ui8TimeoutFlag = 0x00;
while (((g_sTrfStatus!= TX_COMPLETE)&&(g_sTrfStatus!= TX_ERROR))
{//等待 TX 结束
//清除 IRQ 标志
G_ui8IrqFlag = 0x00;
//设置计时器
MCU_setCounter (ui8TxTimeout);
while ((g_ui8IrqFlag = 0x00)&&(g_ui8TimeoutFlag == 0x00)//等待中断

//不执行任何操作

RESET_COUNTER;
if (g_sTrfStatus!= TX_COMPLETE)

也许我需要使用其中一个跳线在 LaunchPad 上执行某项操作、或者执行某项操作?

谢谢、  

Becky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我不在办公室。
    我必须赶上许多线程、因此请耐心等待、直到我能够处理您的请求。

     此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Becky、

    正如今天的通话中所讨论的那样、缺少 DLP-7970ABP 来完成演示设置。 DLP-7970ABP 将连接到 MSP-EXP430G2ET 的顶部。

    这就是整个设置的样子(请注意 launchpad 上的 DLP-7970ABP 方向)。

    请在拥有 DLP-7970ABP 后重试。

    我现在要关闭这个线程。

    如有必要、您仍可以在此处发布相关问题或打开新主题。

    此致。

    Andreas。