This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 构建原型

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1059910/help-building-a-prototype

您好!

  我希望构思并构建一个原型、该原型可读取数据(几兆字节)并基于接收器的非接触式触发器、通过可靠的短距离(10m 或更短)射频传输数据。 在最坏的情况下、传输速率最好为 Mbps 或100Kbps。 您能不能通过 组件(微控制器、存储器模块、通信协议建议)和开发套件(如果有)的建议帮助我开始设计。

如果我错过了环路中的某个东西、请告诉我。

期待收到积极的反馈。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    我建议 将 LAUNCHCC3235MOD 用作 Wi-Fi 开发板。

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jessica 的回复。

    考虑到 Wi-Fi 将是点对点通信以及由接收器单元(例如、计算机)触发的通信软、是否有其他可用的 Wi-Fi 替代方案? 当然、避免依赖于 WiFi 网络可用性。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    您无需依赖现有的 Wi-Fi 网络、在使用 两个 Launchpad 时 、可以将其中一个设置为 AP。  有许多 Wi-Fi Launchpad (如 CC3230SF ),甚至是 BT/BLE (如双模 BluetoothRegisteredCC2564评估板)。 您还可以在 此处搜索我们的一些产品

    尽管我不确定 接收器单元触发通信软意味着什么、您能否详细说明一下?   

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

            当我说软触发时、我的意思是类似于以下情形。

    假设发送器位于容器中、当它到达接收站的某个位置时、只应传输数据。 发送器有点等待接收器握手、一旦收到确认、它就会发送所有数据。 否则、它不应发送任何数据。  

    希望我能传达我的思考过程。 我们很乐意进一步讨论。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    使用 Wi-Fi 器件仍然可以正常工作。 例如、使用处于基站角色(发送器)的器件、另一个是具有 SSID 的接入点(接收器):"MyReceiver"、一旦 TX 检测到并能够连接到 RX、它就可以发送数据转储。   您甚至可以降低发射功率、 以确保其仅在附近连接、 而不是在40m 之外连接。

    蓝牙也可以应用类似的概念。

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这很有帮助。

    我不熟悉 LaunchPad、它们是否附带用于快速原型设计的板载微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如描述中所解释的、我们的 LaunchPad 附带了"单芯片无线微控制器(MCU)"。  例如、请参阅  下面 CC3230SF 说明的图片。 进入产品页面后、"技术文档"区域中还有许多优秀的资源。

    BR、

    Jessica M. Torres