This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:ISO FDX-B 的 RFID 芯片选择

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1059364/tms3705-rfid-chip-choices-for-iso-fdx-b

器件型号:TMS3705

我正在寻找一个 RFID 芯片或模块,该芯片或模块将读取11784/11785标签,其频率为134.2kHz ISO FDX-B 该单元将由电池供电、因此在尝试读取标签之间需要低电量并处于睡眠状态。

1) 1) TMS3705A 芯片可以正常工作、但我认为它已停产、生产中是否有新的器件可以正常工作?

2) 2) TMS3705EDRQ1可以正常工作、TMS3705EDRQ1和 TMS3705A 之间有何差异、或者它们是直接替换的?

3) 3) SOP-16封装是否与 SOIC-16封装相同?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TMS3705不支持仅 FDX HDX。 TI 不支持 FDX 协议。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、我不知道这一点。 我从网上研究中了解到、" HDX 和 FDX 都遵循 ISO 标准、并且可以由相同的 EID 读取器读取"。 我假设、如果 TMS3705 能够支持半双工、它将能够读取标签、而不是写入标签。 您能否确认 TMS3705应该能够读取此类 FDX 标签? 谢谢!

    https://www.biomark.com/wp-content/uploads/2021/06/MERCK-Product-HPT8-3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我明白这有点令人困惑。 ISO11785标准定义了 FDX 和 HDX。 这是一种不同的通信方法、标签遵循标准的 FDX 或 HDX 部分。 这与读取或写入标签无关。 在读取器端、可以同时支持这两种器件、但 TI 专注于 HDX 器件。  

    对于 HDX、载波将在定义的时间内打开并在标签中加载电容器。 标签使用存储的能量向回发送 FSK (移频键控)调制信号。 对于 FDX、载波恒定导通、并且标签通过载波信号的负载调制传输回来。 由于这是完全不同的、因此即使是为了读取标签、TMS3705也无法支持 FDX 标签。

    此致、

    Helfried