This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:电感器电流额定值 TRF7970A

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1059358/trf7970a-inductor-current-ratings-trf7970a

器件型号:TRF7970A

您好!  

TRF7970A 设计指南建议电感器封装尺寸不小于0603。 但是、没有提到电感器的额定电流必须是多少。

在我的仿真中、假设 TX 以50%的占空比持续传输5V 脉冲、我将通过 L1=150nH 测量 IRMS (276.21mA)、并通过 L2 = 330nH 测量 IRMS (127.7mA)。  

1) 1)但考虑到 TX 脉冲不是连续的、而是定期轮询、您建议使用哪种最小电流额定值?

2) 2) 2)是否公平地假设 TX 是5V 脉冲? TX 输出电压轨是否由 VDD_RF 设置确定?

谢谢、

Mikael