This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:ISO15693 RFID 读取范围

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1132579/trf7962a-iso15693-rfid-read-range

器件型号:TRF7962A

大家好、

我  有一个问题可能需要您的帮助。

画面放大表示 TRF79xxA 读取 ISO15693标签的长度可达8至10cm。 但它未显示天线尺寸以及如何设置寄存器。不幸的是、我们没有评估硬件。

如果 我想使其具有8到10cm 的读取范围和 ISO15693标签、您能告诉我寄存器设置、天线尺寸和任何其他要求吗?

RFID read range description