This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:传感器控制器电容式触控

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ULPSENSE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1065623/cc1352p-sensor-controller-capacitive-touch

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-ULPSENSEMSP432P401R

您好!

我们正在将产品线从 MSP432P401R 迁移到 CC1352P1F3、并且电容式触控存在问题。  在432上、我们使用了 CAPTIO 外设、但在 CC1352上、我们使用了传感器控制器。  按钮布局/结构是相同的(丙烯酸层后面的电极、但我们的性能非常差。  我们必须启动灵敏度以获得信号、然后它会产生非常大的噪声/干扰。  CapTIvate 有广泛的布局指南、但我还没有找到任何有关传感器控制器电容式触控方法的信息、据我了解、这是非常不同的。  您是否有基于不同技术的建议或布局指南?  我们的产品基于 BOOSTXL-ULPSENSE、但我们的差距更大(这对于 MSP432上的 CAPTIO 外设来说也不是问题)。  除了 simplelink Academy 演示之外、外设上的文档似乎很少。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    有人会很快帮您查看您的主题。 感谢您的耐心等待。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    遗憾的是、除了您参考的 SimpleLink Academy 模块之外、我们没有任何其他资源、它涉及传感器控制器和电容式触控。  

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAPTIO 外设是专为电容感应而设计的硬件模块。 传感器控制器包含许多可通过单独 MCU 控制的硬件模块。 因此、可以使用传感器控制器为大量应用减轻主 MCU 的负载、并节省电流。  

    SimpleLink Academy 培训介绍了如何使用传感器控制器实现电容式感应应用。 该实现可在  BOOSTXL-ULPSENSE 上运行。 我已经在 BOOSTXL-ULPSENSE 上测试了该示例、但传感器和手指之间的丙烯酸厚度接近两倍、看起来工作正常。  

    对于此应用、对于如何进行布局、给出明确的建议有点困难、因为其他布局也可能起作用、但可能需要重写算法。 我建议使用与 触摸板 BOOSTXL-ULPSENSE 相同的布局原理、采用网格接地。  

    用于调试/参考:您是否使用 与 BOOSTXL-ULPSENSE 相同的间隙进行了测试、以查看您是否获得相同的结果?