This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37145:使用电压增加的控制器 TMS37126

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1065436/tms37145-using-the-controller-with-increased-voltage-tms37126

器件型号:TMS37145
主题中讨论的其他器件:TMS37126

您好!

我想安装4.2V 电池、而不是3V 电池。
TMS37126是否批准过压?

我知道数据表高达3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    器件使用4.2V 未经过测试、也未经 TI 批准。 3.6V 定义为该器件的绝对最大电压。 您将需要在使用4.2V 时添加稳压器。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    37126C3X 和 TMS37126D3X 有何区别?

    为什么网站上没有有关 TMS37126的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    此器件的数据表仅提供有效的 NDA。 E2E 论坛不支持这些功能。

    如需更多信息、请联系您当地的 TI 销售人员。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    37126C3X 工作电压是否分类?
    您能公开回答吗?