This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:CS_N 上拉电阻器停止工作

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1065634/cc8530-cs_n-pullup-stops-working

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件:CC 调试器

您好!

我们有一款使用 CC8530的产品、该产品具有一个将 CS_N 引脚接地的按钮、可用作加电/断电用户控制。  我们已经有很多单元作为 RMA 返回、因为 CS_N 内部上拉不再起作用、因此已确定故障原因。  在此故障模式下、引脚上的电压浮动、不再上拉至3.3V MCU 电压电源。  芯片的其他方面似乎正常工作、并且芯片仍然可以使用 CC 调试器进行正确编程。

导致这些故障的可能原因是什么?  ESD 似乎合理、但电路板完全封装在塑料中。  我们还应该看看什么吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 我已将您的查询指派给了一位相关专家。 由于假日季、预计回复会延迟。 与此同时,我还有一些问题可能有助于尽可能有效地解决这一问题。 大约需要多长时间才会出现这种行为? 您是否能够提供显示 CS_N 引脚布线方式的原理图屏幕截图? 如果可能、您还可以提供布局吗?  

    此致、

    1月