This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:CCS 可用性反馈

Guru**** 2455520 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1063120/launchxl-cc1352p-ccs-usability-feedback

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我想提交一些关于 CCS 的建设性开发人员/用户体验反馈(我可以让 CCS 实现我想要的目标、这很好、但这有点小问题)。

这样做的正确方法是什么-我应该在这里发布一个主题、还是应该向 TI 联系人发送电子邮件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    请随时在此主题上发布您的反馈。 感谢您愿意分享您的经验和改进建议。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 感谢您的支持。

    在上下文方面、我将与同事一起使用 GitHub 样式的工作流和协作来处理项目。 我不熟悉 SimpleLink 平台、但不熟悉其他平台上的嵌入式开发。

    总之、硬件和各种 SDK 协议栈之间没有太多抽象、SysConfig GUI 工具并不是真正用于比较 SDK 版本和平台之间的配置。 这些问题使得编写可移植和可维护代码变得更加困难。

    例如、BLE 堆栈应独立于工具链和平台-当然、前提是硬件具有运行该堆栈的资源。 例如、应该可以 轻松地升级 SDK、而不必深入了解平台特定的配置和工具链版本、也不必了解"导出旧符号"选项等

    在其他环境中、在次版本号之间升级库只是更改版本号的问题。 在 SimpleLink 环境中、将 SDK 从5.2升级到5.3可能意味着 SysConfig 中有许多更改和复选框(除了源代码更改)。

    一些更具体的意见:

    通过 Resource Explorer 可以轻松找到大量有用的示例。 好极了。 但是、对于每个 SDK 示例、至少有8个副本- NoRTOS 等、TI 编译器与 gcc 等 这些示例与 SDK 版本和 SysConfig 工具紧密耦合。 您不仅可以从一个示例中获取一些射频代码、还可以将其与另一个示例中的代码进行组合-它至少取决于您拥有的 SDK、电路板等  

    2. SysConfig 中的电路板迁移("switch (beta)")功能不起作用、即使在同一系列中从一个器件移至另一个器件-它运行时没有错误、但会导致无线电无响应。 同样、这似乎是抽象失败、尤其是在无线电硬件相同的情况下。  

    SysConfig 和堆栈配置之间的线路非常模糊。 例如、通过 SysConfig 维护哪些滤波器带宽、启用哪些频带等、SysConfig 显然是一个 GUI、可帮助管理复杂性。 但是、这使得很难在打算在多个平台上运行的项目之间比较 SysConfig。 我很感谢您可能不使用 SysConfig、但它似乎是向前发展的方向、因此很高兴能够为此找到解决方案。

    在每个 CCS 工程目录中、IDE 配置、工程配置和动态生成的编译数据都混乱。 最好更好地组织这样的系统、这样才能很难看到应该是源代码存储库的一部分、什么是临时数据(例如、 在 cmake 样式的工程中、您通常会创建一个"编译"目录、该目录与源代码完全、很明显地是分开的)。

    SimpleLink 平台非常有前景且灵活、所提供的示例非常有用且功能齐全、但我觉得我们更加重视帮助人们快速制作原型、而不是构建能够在整个软件生命周期内轻松维护的系统。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈! 前三项针对 SDK、我将向 SDK 团队传递反馈。

    对于#4:

    [引用 userid="508239" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum 1063120/launchxl-cc1352p-ccs-usage-feedback/3938078#3938078"]4. 在每个 CCS 工程目录中、IDE 配置、工程配置和动态生成的编译数据混乱。 最好更好地组织这样的系统、这样才能很难看到应该是源代码存储库的一部分、什么是临时数据(例如、 在 cmake 样式的工程中、您通常会创建一个"编译"目录、该目录与源代码完全明显分离)。

    通常、"临时数据"文件位于 编译配置 子文件夹中。 清理工程时通常会清理该子文件夹。 此配置子文件夹之外的文件和文件夹通常是永久性的、但规则可能有一些例外文件。

    但是、我看到您对根项目文件夹中各种文件的潜在混乱和混乱的看法。 项目元数据文件(三个.*project)文件将始终驻留在根项目文件夹中,我们无法更改。 其他文件的位置可以进行配置。  如果与工程编译无关的文件从未位于根文件夹位置(如自述文件等)、会有所帮助吗? 某些文件不一定是源文件(如*。cmd、*。syscfg、*。tcf 等)、但编译需要这些文件。 是否将其默认为其他子文件夹?  

    谢谢

    Ki