请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 主题中讨论的其他器件: MSP-FET
我尝试使用 MSP-FET 和 CCS 版本10.4连接到 RF430FRL152H 评估板。
SV7跳线就位、PWR 开关接通电源。 当我转到资源浏览器时、我不断收到错误 {"msg":"COM4:无法打开设备。"、"名称":"COM4"、"类型":"错误"}。
我可以直接插入我的另一个 LaunchPad、它工作正常、可以识别芯片。
有什么关于如何连接的想法? 我 已尝试使用下载的 slac691f 演示项目。 相同的结果。