This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2571:客户希望获得 FCC 认证、但有一个问题:1. CC2571是否具有通信通道? 2.输出频率范围是2400-2485mhz 还是2495Mhz?

Guru**** 2647265 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1061536/cc2571-the-customer-wants-fcc-certification-but-has-a-question-1-does-cc2571-have-a-communication-channel-2-is-the-output-frequency-range-2400-2485mhz-or-2495mhz

器件型号:CC2571

客户希望获得 FCC 认证、但有一个问题:1. CC2571是否具有通信通道?  2.输出频率范围是2400-2485mhz 还是2495Mhz?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2571有多少个通信通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅产品页面(https://www.ti.com/product/CC2571)和此器件的数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/cc2571)。

    CC2571支持八个 ANT 通道。

    如您所见、该器件能够在2400至2495 MHz 之间传输、但是 ANT 协议仅使用2400至2485 MHz 之间的频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八个 ANT 通道?我们如何分频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="472637" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum 1061536/cc2571-to-customer-wy-fcc-certification - but -ha-question-1-do-cc2571-he-a-communication-channer-2-is-output-frequency-range-2400-2485mhz-or-2485mhz 或-2495mrand-2439499]八个通道[引用用户编号:273949/240]

    Ant 通道不是由频率决定的。 请参阅我指向您的文档。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2571是否具有 FCC 证书?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提醒一下、FCC 认证是在系统级别完成的、而不是在器件级别完成的。 有关详细信息、请参阅此处。

    CC2571适用于符合 FCC CFR47第15部分•消费类健康设备(美国)标准的系统。

    此致、