This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:节点之间无通信

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1131211/cc2662r-q1-no-communication-between-nodes

器件型号:CC2662R-Q1

您好!

是否可以在不提供12V 电源的情况下在两个 WBMS EVM 节点之间建立通信? (电池监控器件未通电)

我尝试在主节点和单个无线节点之间建立通信-这两个节点当前均由 XDS110调试探针供电、CCS 处于调试模式(未提供12V 电源)

根据 SDK 中的 wbms 快速入门指南中的说明、wmain 和 wdevice 固件已成功上传到 MCU。 但是、当检查 macStats 表达式时、两个节点之间没有数据或通信。

感谢你的帮助。

Toby Brown

现场应用工程师实习生(英国)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toby、

    我已将您的 TT 分配给一位专家进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    基本上、当仅使用 JTAG 为 WBMS EVM 供电时、只有 CC2662正常工作。  您可以查看以下问题:

    1.您的网络中似乎只有1个 wmain 和1个 wdevice、对吧? 您是否相应地修改了网络大小?  

    2.如何确定两个节点之间没有数据或通信? 如果使用 macStats、则应确保 在项目预定义符号中定义 Thruput 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barbara:

    感谢您的回复、我已经完成了您提供的两个步骤、但我仍然看到 MacStats 上没有数据传输。

    在调试模式下、两个板的 LED 都亮起、因此我相信它们已正确通电。

    但是、我没有插入反向通道 UART -这是必需的吗?

    除了 SDK 中的用户指南之外、我非常感谢您提供的任何帮助或更多见解。

    再次非常感谢、

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在运行哪个项目? 如果您使用的是 diag、则 UART 应该是输出之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在运行 wmain 项目以查看 MacStats。 (不是 wmain-diag)、wmain 和 wdevice 程序已编程到相应的板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您先打开 wdevice 电源、然后再打开 wmain 设备电源吗? 您能否先尝试运行 wdevice、然后开始 wmain 设备调试?