This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:主器件和从器件不能配对

Guru**** 2575255 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1052891/cc8531-the-master-and-slave-cannot-be-paired

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件: CC2590

你好!   

现在、我们使用 CC8531 + AIC3101 + CC2590制作两块板、一块主从板。TI 样片无法配对、频谱分析仪可以观察主机发出的信号。我不知道原因。 请提供帮助、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试用已知正常的 PCB (可能是 launchpad 或计算机)替换您的定制板、以查看错误是在发送侧还是在接收侧? 如果您能够使用频谱分析仪验证您正在广播、则问题可能是您接收的信号不正确。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在只有 PCB、当我使用主程序时、两个程序都发送信号、估计这两个 PCB 应该正常、当我使用"PurePath Wireless Commander"输入命令"SCAN"时、没有信号扫描、我想存在接收问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其分配给硬件团队进行评论。 同时、我建议您找到一种方法来验证您的硬件。 您的天线是否匹配? 您能否运行传导测量以排除辐射问题?

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据估计、天线应该没有问题。 ,TI μ s 的文件"SWRR079"进行复制

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    这是在 TI 硬件上还是在您的客户电路板上? 我建议您首先申请设计审核、以便我们确保硬件正确无误。 您可以在此处执行此操作: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、CC8531外部主机控制是否有任何参考代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个指向 CC8531软件的链接。 看看这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../cc8531-how-can-external-mcu-control-cc8531-s-gios