This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:如何区分移动设备和标签

Guru**** 2813235 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1055034/trf7970a-how-to-distinguish-mobile-and-tag

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPDLP-7970ABP

当 NFC 读取器上有内容时、我需要区分标签和移动(NFC 卡模式或 P2P 模式)

因此、我使用 DLP-7970ABP BoosterPack 模块和 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 套件进行了测试

但移动设备仅在读/写模式下响应。 换言之、标签和移动设备仅在读取/写入模式下发生反应

(如果移动设备在主动 P2P 模式下做出反应、情况会很好、因为标签永远不会在主动 P2P 模式下做出反应)

在这种情况下、是否有任何方法可以区分移动设备和标签(尽管两者在相同模式下都有反应)?

它不需要交换数据、唯一需要的只是区分

如果有任何方法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JG:

    我不知道区分标签和移动设备的方法。 我能想到的是、手机将反复传输以查找标签。 也许可以通过检查 RSSI 水平来检测这一点。 请参阅 TRF7970A 数据表中的"外部 RSSI"第6.5.1.2章。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见