This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:VDD_X

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1055567/trf7970a-vdd_x

器件型号:TRF7970A

您好!

当 VDD_IO 由外部电源供电时、应如何连接 VDD_X? 我希望为200mW 的完整发射功率提供5V 的输入电压、但 SPI 接口需要为3.3V。 微控制器和 VDD_IO 都将由 DCDC 转换器提供3.3V 电压。 参考图显示了 VDD_IO 直接连接到 VDD_X、但由于我们不会在 TRF7970A 上使用 VDD_X 稳压器、应该如何连接它?  

谢谢、

Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    即使 VDD_X 未用于为外部组件供电、也需要按照参考原理图中的建议连接电容器。

    此致、

    Helfried