This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:计数寄存器中的0字节 TRF7970A RX 事件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1053126/trf7970a-trf7970a-rx-event-with-0-bytes-in-the-count-register

器件型号:TRF7970A

您好 、Helfried Vollbrecht

这是  TRF7970A 票据的信号捕获。 您能否查看并查看您是否发现寄存 器值或 SPI 时序有任何问题?

https://www.dropbox.com/s/33jhb8vkc1ky4wl/trf7970_13mhz_issue_caputure_11112021.sal?dl=0

-------- 原票在下面---

您好!

我正在使用  TRF7970A 并基于参考设计测试定制13mhz RFID 读取器板。 (如果需要、我可以在私人消息上共享原理图)。

我在 北欧 Nrf53平台的 sloc297c 上使用演示代码,使用连接到 TRF7970A 的 SPI。

至于射频、我可以看到天线测试点上的峰峰值为23V-24V。  当芯片充当读取器时、我还可以在示波器上看到清晰的13mhz 音调。

当我将卡保留在 天线板上时、卡会作出响应。

但是当我得到 RX_COMPLETE 事件时、会在 tf79xxa.c -> void TRF79xxA_processIRQ (uint8_t* pui8IrqStatus)-> TRF79xxA_readRegister (TRF79XXA_FIFO_STATUS)中报告该事件、始终在 FIFO 中返回0字节。

我在这里有完整的 SPI 事务日志... 请注意、"SPI-TX"只是单个 SPI 写入事务。  "SPI-TX-TX" 后跟 "SPI-TX-Rx" 是写入+读取的单次事务。

请参阅 以黄色标记的 RX_COMPLETE。 下一个  

[2021-09-29 08:18:24.661] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:24.661] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:24.661] SPI-TX-Rx:0000 。 << 应具有有效的 FIFO 字节计数、而不是零。

您能否查看我 的初始化序列是否正确以及接收字节计数为何始终为零?  

[2021-09-2908:18:20.797]
[2021-09-2908:18:20.797]
[2021-09-29 08:18:20.835]*编译时间:2021年9月28日18:49:26
[2021-09-2908:18:20.835
[2021-09-2908:18:20.835]启动正常
[2021-09-2908:18:23.343] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:23.724] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:23.724] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:23.724] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:23.724] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:23.724] SPI-TX:1800。
[2021-09-29 08:18:23.724] SPI-TX-TX:4000 @。
[2021-09-2908:18:23.724] SPI-TX-Rx:0001 .
[2021-09-29 08:18:23.724] init reg 00 = 01
[2021-09-29 08:18:23.724] SPI-TX-TX:4100A
[2021-09-2908:18:23.724] SPI-TX-Rx:0021。!
[2021-09-29 08:18:23.724] init reg 01 = 21
[2021-09-29 08:18:23.724] SPI-TX-TX:4200 B.
[2021-09-2908:18:23.724] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.724] init reg 02 = 00
[2021-09-29 08:18:23.724] SPI-TX-TX:4300 c.
[2021-09-2908:18:23.724] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.724] init reg 03 = 00
[2021-09-29 08:18:23.724] SPI-TX-TX:4400 D.
[2021-09-2908:18:23.724] SPI-TX-Rx:00c1。
[2021-09-29 08:18:23.724] init reg 04 = C1
[2021-09-29 08:18:23.726] SPI-TX-TX:4500 E.
[2021-09-2908:18:23.726] SPI-TX-Rx:ffc1。
[2021-09-29 08:18:23.726] init reg 05 = C1
[2021-09-29 08:18:23.726] SPI-TX-TX:4600 F.
[2021-09-2908:18:23.726] SPI-TX-Rx:ff00。
[2021-09-29 08:18:23.726] init reg 06 = 00
[2021-09-29 08:18:23.726] SPI-TX-TX:4700 G.
[2021-09-2908:18:23.726] SPI-TX-Rx:000e。
[2021-09-2908:18:23.726] init reg 07 = 0E
[2021-09-29 08:18:23.726] SPI-TX-TX:4800 H.
[2021-09-2908:18:23.726] SPI-TX-Rx:0007。
[2021-09-29 08:18:23.726] init reg 08 = 07
[2021-09-29 08:18:23.726] SPI-TX-TX:4900 I.
[2021-09-2908:18:23.726] SPI-TX-Rx:0081。
[2021-09-29 08:18:23.726] init reg 09 = 81
[2021-09-29 08:18:23.726] SPI-TX-TX:4a00 J.
[2021-09-2908:18:23.726] SPI-TX-Rx:0010 .
[2021-09-29 08:18:23.726] init reg 0A=10
[2021-09-29 08:18:23.726] SPI-TX-TX:4b00 K.
[2021-09-2908:18:23.726] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-29 08:18:23.727] init reg 0b = 80
[2021-09-29 08:18:23.727] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:23.727] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.727] init reg 0c = 00
[2021-09-29 08:18:23.727] SPI-TX-TX:4d00 M.
[2021-09-2908:18:23.727] SPI-TX-Rx:003e
[2021-09-29 08:18:23.727] init reg 0d = 3E
[2021-09-29 08:18:23.727] SPI-TX-TX:4e00 N.
[2021-09-2908:18:23.727] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.727] init reg 0e = 00
[2021-09-29 08:18:23.727] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:23.727] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-29 08:18:23.727] init reg 0f = 40
[2021-09-29 08:18:23.727] SPI-TX-TX:5000 P.
[2021-09-2908:18:23.727] SPI-TX-Rx:ff00。
[2021-09-29 08:18:23.727] init reg 10 = 00
[2021-09-29 08:18:23.727] SPI-TX-TX:5100问
[2021-09-2908:18:23.727] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.727] init reg 11 = 00
[2021-09-29 08:18:23.737] SPI-TX-TX:5200 R.
[2021-09-2908:18:23.737] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.737] init reg 12 = 00
[2021-09-29 08:18:23.737] SPI-TX-TX:5300 S.
[2021-09-2908:18:23.737] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.737] init reg 13 = 00
[2021-09-29 08:18:23.737] SPI-TX-TX:5400 T.
[2021-09-2908:18:23.737] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.737] init reg 14 = 00
[2021-09-29 08:18:23.737] SPI-TX-TX:5500 U.
[2021-09-2908:18:23.737] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.737] init reg 15 = 00
[2021-09-29 08:18:23.737] SPI-TX-TX:5600 V
[2021-09-2908:18:23.737] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:23.737] init reg 16=00
[2021-09-29 08:18:23.737] SPI-TX-TX:5700 W
[2021-09-2908:18:23.737] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.737] init reg 17 = 00
[2021-09-29 08:18:23.863] SPI-TX-TX:5800 X.
[2021-09-2908:18:23.863] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.863] init reg 18 = 00
[2021-09-29 08:18:23.863] SPI-TX-TX:5900 Y.
[2021-09-2908:18:23.863] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.863] init reg 19 = 00
[2021-09-29 08:18:23.863] SPI-TX-TX:5a00 Z
[2021-09-2908:18:23.863] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:23.863] init reg 1a = 00
[2021-09-29 08:18:23.863] SPI-TX-TX:5b00 [。
[2021-09-2908:18:23.863] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.863] init reg 1b = 00
[2021-09-29 08:18:23.863] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:23.863] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:23.863] init reg 1c=00
[2021-09-2908:18:23.863] SPI-TX-TX:5d00]。
[2021-09-2908:18:23.863] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.863] init reg 1D = 00
[2021-09-29 08:18:23.863] SPI-TX-TX:5e00 ^。
[2021-09-2908:18:23.864] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.864] init reg 1e = 00
[2021-09-29 08:18:23.864] SPI-TX-TX:5f00 _。
[2021-09-2908:18:23.864] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:23.864] init reg 1f = 00
[2021-09-2908:18:23.864] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:24.053] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:24.168] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:010C。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:24.168] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:24.262] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:24.262] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:24.262] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:24.262] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:24.262] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-29 08:18:24.262] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:24.262] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:24.262] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:24.262] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:24.262] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:24.262] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:24.262] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:24.262] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:24.262] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:24.262] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:24.453] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:0981
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:24.567] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:0981
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:010C .
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:24.567] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:24.661] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:24.661] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:24.661] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:24.661] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:24.661] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-29 08:18:24.661] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:24.661] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:24.661]  SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:24.661] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:24.661] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:24.661] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:24.661] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:24.661] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:24.661] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:24.661] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:24.852] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:24.967] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:010C .
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:24.967] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:25.060] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.060] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:25.060] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:25.060] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.060] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-29 08:18:25.060] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:25.060] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:25.060]  SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:25.060] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:25.060] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.060] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:25.060] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.060] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:25.060] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:25.060] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:25.251] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:25.366] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:010C。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:25.366] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:25.460] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.460] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:25.460] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:25.460] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.460] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-29 08:18:25.460] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:25.460] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:25.460] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:25.460] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:25.460] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.460] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:25.460] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.460] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:25.460] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:25.460] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:25.650] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:25.765] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:010C .
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:25.765] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:25.859] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.859] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:25.859] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:25.859] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.859] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-29 08:18:25.859] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:25.859] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:25.859] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:25.859] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:25.859] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.859] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:25.859] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:25.859] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:25.859] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:25.859] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:26.050] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:26.165] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:010C .
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:26.165] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:26.258] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:26.258] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:26.258] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:26.258] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:26.258] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-29 08:18:26.258] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:26.258] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:26.258] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:26.258] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:26.258] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:26.258] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:26.258] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:26.258] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:26.258] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:26.258] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:26.449] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:26.563] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:26.563] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:26.563] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:26.563] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:26.563] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:26.563] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:26.563] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:26.563] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:26.563] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-2908:18:26.563] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:26.563] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:26.564] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:26.564] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:26.564] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:26.564] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:26.564] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:26.564] SPI-TX:010C。
[2021-09-2908:18:26.564] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:26.564] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:26.564] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:26.564] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:26.658] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:26.658] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:26.658] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:26.658] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:26.658] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-29 08:18:26.658] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:26.658] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:26.658] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:26.658] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:26.658] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:26.658] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:26.658] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:26.658] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:26.658] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:26.658] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:26.848] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:26.963] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:010C .
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:26.963] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:27.057] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:27.057] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:27.057] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:27.057] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:27.057] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-29 08:18:27.057] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:27.057] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:27.057] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:27.057] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:27.057] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:27.057] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:27.057] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:27.057] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:27.057] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:27.057] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:27.248] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:27.362] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:010C。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:27.362] SPI-TX:8f913d0030050000 .=.0...
[2021-09-29 08:18:27.457] SPI-TX-TX:4c00长
[2021-09-2908:18:27.457] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:27.457] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:27.457] SPI-TX-TX:4c00长
[2021-09-2908:18:27.457] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-29 08:18:27.457] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:27.457] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:27.457] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:27.457] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:27.457] SPI-TX-TX:4c00长
[2021-09-2908:18:27.457] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:27.457] SPI-TX-TX:4c00长
[2021-09-2908:18:27.457] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:27.457] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:27.457] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:27.646] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:27.762] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:010C。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:27.762] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:27.855] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:27.855] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:27.855] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:27.855] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:27.855] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-29 08:18:27.855] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:27.855] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:27.855] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:27.855] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:27.855] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:27.855] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:27.855] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:27.855] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:27.855] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:27.855] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:28.047] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:28.161] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:010C。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:28.161] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:28.255] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:28.255] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:28.255] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:28.255] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:28.255] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-29 08:18:28.255] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:28.255] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:28.255] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:28.255] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:28.255] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:28.255] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:28.255] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:28.255] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:28.255] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:28.255] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:28.445] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:28.560] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:28.560] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:28.561] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:28.561] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:28.561] SPI-TX:010C。
[2021-09-2908:18:28.561] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:28.561] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:28.561] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:28.561] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:28.654] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:28.654] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:28.654] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:28.654] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:28.654] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-29 08:18:28.654] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:28.654] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:28.654] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:28.654] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:28.654] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:28.654] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:28.654] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:28.654] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:28.654] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:28.654] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:28.845] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:28.960] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:010C .
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:28.960] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:29.053] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.053] SPI-TX-Rx:0080 .
[2021-09-2908:18:29.053] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:29.053] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.053] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-29 08:18:29.053] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:29.053] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:29.053] SPI-TX-Rx:0000 .
[2021-09-2908:18:29.053] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:29.053] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.053] SPI-TX-Rx:0000 .
[2021-09-29 08:18:29.053] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.053] SPI-TX-Rx:0000 .
[2021-09-2908:18:29.053] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:29.053] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:29.244] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:29.359] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:010C .
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:1800 .
[2021-09-2908:18:29.359] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:29.453] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.453] SPI-TX-Rx:0080 .
[2021-09-2908:18:29.453] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:29.453] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.453] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-29 08:18:29.453] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:29.453] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:29.453] SPI-TX-Rx:0000 .
[2021-09-2908:18:29.453] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:29.453] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.453] SPI-TX-Rx:0000 .
[2021-09-29 08:18:29.453] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.453] SPI-TX-Rx:0000 .
[2021-09-2908:18:29.453] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:29.453] SPI-TX:0001 .
[2021-09-2908:18:29.644] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:29.752] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:010C。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:29.752] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:29.852] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:29.852] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.852] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:29.852] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:29.852] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.852] SPI-TX-Rx:0040@
[2021-09-29 08:18:29.852] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:29.852] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:29.852] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:29.852] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:29.852] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.852] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:29.852] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:29.852] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:29.852] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:29.852] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:30.043] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:30.151] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:010C。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:30.151] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:30.251] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:30.251] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:30.251] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:30.251] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:30.251] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:30.251] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-29 08:18:30.251] RX_COMPLETE
[2021-09-29 08:18:30.251] SPI-TX-TX:5c00 \。
[2021-09-2908:18:30.251] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:30.251] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:30.251] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:30.251] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:30.251] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:30.251] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:30.251] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:30.251] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:30.442] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:0002。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:99。
[2021-09-29 08:18:30.550] SPI-TX-TX:4f00 O.
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX-Rx:0040。@
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:83。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:80。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:8F。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:0981。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:0b80。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:0021。!
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:010C。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:0980。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:1403。
[2021-09-2908:18:30.550] SPI-TX:1800。
[2021-09-2908:18:30.596] SPI-TX:8f913d0030050000 .=0……
[2021-09-29 08:18:30.596] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:30.596] SPI-TX-Rx:0080。
[2021-09-2908:18:30.596] SPI-TX:8F。
[2021-09-29 08:18:30.596] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:30.596] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-29 08:18:30.652] SPI-TX-TX:4c00 L.
[2021-09-2908:18:30.652] SPI-TX-Rx:0000。
[2021-09-2908:18:30.652] SPI-TX:0001。
[2021-09-2908:18:30.652] SPI-TX:0001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、如果我将手靠近天线或用手触摸天线 PCB、我将获得 RX_COMPLETE 事件0字节。 您能否检查一下并告诉我这表示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamsa、

    我已经检查了您提供的时序数据、但在这些数据中找不到任何接收中断。 是否在记录时有标签?

    在日志中、IRQ 状态为0x40、这表示 RX 中断、但在时序数据中、我找不到这种情况。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处提供了 sloc297c 固件的数据记录、该数据记录从存在 ISO14444A 标签的复位开始:

    e2e.ti.com/.../sloc297c_5F00_ISO14443A_5F00_Card.xlsx

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    这是 一组新的日志、其中包含 RX_COMPLETE。 请检查并告知我所看到的内容是否正确。 RX_COMPLETE 会在我触摸天线 PCB 上的手指时进行显示。 只是个好地方。

    https://www.dropbox.com/s/3lya5jnx0xo6fj7/trf7970_13mhz_issue_caputure_11162021.sal?dl=0

    谢谢、

    Hamsa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamsa、

    今天我没有时间检查一下、但将在本周进行检查。

    您所写的、手指触摸会发出 RX_COMLET、这让我感到奇怪。 您的天线是否调整正确(谐振频率、带宽、Q 因数) 或匹配电路是否存在问题?

    我将向朋友发送请求、以便您可以在论坛外共享文档。

    此致、

    Helfried