This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:外部天线的应用手册或设计指南

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1052460/trf7970a-application-note-or-design-guide-for-external-antenna

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: CC2642R

大家好、

我们的客户希望将 CC2642R 与 TRF7970A 和 1462360101天线配合使用。 我们是否有关于如何将外部天线连接到  TRF7970A 的应用手册或设计指南? 我看到了 有关 TRF7970A PCB 天线设计的应用手册、但我们的客户更喜欢使用 1462360101 天线。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TRF7970A 参考设计在输出端具有阻抗匹配网络、设计为具有50Ohm 的输出阻抗。 此外、还必须对天线进行调整、使其与13.56MHz 时的50Ohm 阻抗匹配、并且其 Q 因子为~8。 1.5µH 天线设计指南、天线电感的建议值为1 μ H。  1462360101具有3.3µH Ω。 这种更高的电感如何影响我没有经验的天线的性能和调整。

    在此参考设计的原理图中、我标记了串联电阻器、该电阻器表示 TRF7970A 匹配网络输出连接到调谐天线的点。 此时、还可以使用50欧姆同轴电缆连接天线。

    此致、

    Helfried