This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:关于用于 RFID 测试的连续射频输出

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1051716/trf7964a-about-continuous-rf-output-for-rfid-testing

器件型号:TRF7964A

你好。
我将使用 TRF7964A (13.56MHzRFID)。 由于日本无线电法的规定、我们需要进行一些初步测量。
我想为射频测试制作连续未调制(CW)和伪噪声(PN)调制输出。

通过使用 TRF7964A 的直接模式、可实现未调制输出、但不能实现 PN 调制输出。
但是、似乎无法实现 PN 调制输出。

请告诉我是否有任何特殊的设置方法。
我正在使用翻译软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoki、

    在直接模式0或1中、可以在 MOD 引脚(引脚14)上调制射频。 数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/trf7964a)第6.10.6章介绍了直接模式设置。

    如果您需要更多信息、请先让我了解有关 PN 调制信号的更多详细信息。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息
    Pn 调制信号
    根据日本无线电法、根据 ITU-T 建议 O150、调制源必须是 PN (伪随机噪声) 9或 PN15级的标准编码测试信号。
    我了解到、可以通过在直接模式下向引脚14提供 PN9/15信号或将相应的数据连续写入 FIFO 来获得上述调制输出。 我还了解到、无法仅通过设置来获得上述调制输出。

    BR、 Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoki、

    因此、基本上 PN 测试信号是随机内容的数字比特流。

    我认为直接模式0或1确实是此测试场景的最佳解决方案。

    您的寄存器设置是什么?您看到了什么意外的观察结果?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在采用 TRF7964A 之前、我们担心它是否具有射频测试模式。 根据您的建议、我了解了如何将输出用于射频测试、并决定使用 TRF7964A。 非常感谢。