This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:输入端口动态行为

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1050563/cc2510-input-ports-dynamic-behavior

器件型号:CC2510

您好!

我们对 CC2510 输入端口的动态行为有一些疑问(数据表中基本上没有任何内容)。

BTW,这是一个普通的 PIO,特别是 PIO1_2,而不是两个没有 上拉/下拉的特殊 PIO1_0和 PIO1_1中的一个。

 

假设 Vdd = 3.0V、室温、为输入配置的端口、内部未上拉或下拉。

 

最小值

 

  1. 从引脚上可以看到的大致/大致的栅极电容是多少?  最接近的10pF?
  2. 输入端是否有任何类型的等效电路?  我知道静态高电平和静态低电平下的电流可以忽略不计,但在交叉过程中会发生什么情况?  
  3. 是否有任何类型的 ESD 保护二极管、如果有、它们在 Vdd 的偏移处开始导电?  假设总寄生电容为15pF、灌电流为3nA、输入过驱时从输入端到 VDD 的电阻为100k 欧姆、我的侧边显示输入端的过驱电压大约为200mV (高于 Vdd)、持续时间略小于一微秒、这可能不足以执行任何操作、 但最好检查一下。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我将对此进行研究并返回给您。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我已通知一位专家进行评论。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我担心这些参数很难深入研究该器件。

    请使用数据表中器件的绝对最大额定值并执行一些适合应用案例的测试。

    此致