This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978EVM:生成警告#10204-D 无法将索引库"libmath.A&quot 解析为兼容版本。

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430F5978, CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1049777/rf430f5978evm-build-warning-10204-d-could-not-resolve-index-library-libmath-a-to-a-compatible-version

器件型号:RF430F5978EVM
主题中讨论的其他部件:RF430F5978CC430F5137

我正在尝试使用 RF4305978EVM 的示例代码进行构建和调试。  我收到构建警告#10204-D 无法将索引库"libmath.a"解析为兼容版本。  这是否会导致功能问题?  我在其中一个包含目录中看到 libmath.a 文件。  我必须使用旧版本的编译器(4.2.4.[MSP430])进行编译。  我是否需要查找较早版本的 libmath.a?  这甚至是一个问题吗?  这是一个警告、而不是错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为程序没有使用 libmath.a 文件。 尝试从链接器设置中删除 libmath.a。 转至 Project Properties -> Build -> MSP430 Linker -> File Search Path 并从搜索路径中删除 libmath.a。

    我使用 CCS 版本10.4进行了该操作、我可以顺利编译。 已使用示例固件"RF430F5978_1v10_LPM4"。 在这里、我的设置:

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我使用此提示能够顺利编译。  即使之前、我也能够使用该项目中的代码运行调试器、即使是使用库警告也是如此。  让我认为有一个问题的是演示项目不再工作。  您是否能够让演示 RF430F5978EVM 与此 CCS 项目配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我现在在家办公、没有硬件可用。 我将在接下来的几天内回来检查这个问题。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我现在能够验证我使用 CCS 10.4编译的代码。 它可以正常工作、但需要使用最新版本替换链接器命令文件(lnk_cc430f5137.cmd)。 使用旧文件时、我收到警告、编译的代码无法正常工作。

    此致、

    Helfried