This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:读取 RF430的 FRAM 数据存储器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1048517/rf430frl152h-reading-fram-data-memory-of-rf430

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

我们正在尝试使用 RF430读取 CGM 补丁。  我们使用 TRF7970A + MSP Launch Pad 进行读取。  我们可以读取序列号和 RAM。  当我们尝试使用自定义命令0xC0读取 FRAM (块地址- 0xF868)时、我们会得到错误响应。

我们需要有关读取 FRAM 数据块的帮助-我们应该使用读取命令还是自定义读取命令?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Unmai,

    FRAM 地址0xF868是 ISO/IEC15693Blocks 的开头(请 参阅《RF430FRL15xH 固件用户指南》www.ti.com/.../slau603、第4.4章)。

    因此、您可以根据 ISO15693标准使用读取单个块0命令。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经听过你的回声了一段时间了,所以我会关闭这条路。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Andreas。