This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:通过具有 MSP-FET 的 Code Composer 对 RF430FRL152HEVM 进行编程时出现未知器件错误

Guru**** 2925030 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1049324/rf430frl152hevm-unknown-device-error-when-programming-the-rf430frl152hevm-via-code-composer-with-msp-fet

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-FETRF430FRL152HMSP-Flaser

大家好、e2e 团队、

我目前正在尝试对 RF430FRL152HEVM 降级套件进行编程。 由于 TRF7970AEVM 模块已停产、我将使用 Code Composer 和 MSP-FET 对 RF430FRL152HEVM 电路板进行编程。

问题是 Code Composer 似乎无法 正确连接到 RF430FRL152HEVM 电路板。 当我在 Code Composer 中使用 Resource Explorer 的'Detect my board'函数时、当它尝试识别我的电路板时会发生错误。

    

当我在设备管理器中检查设备时、一切看起来都正常。

然后、我尝试使用 调试功能为 RF430FRL152HEVM 上载一些预制项目。 如 'RF430FRL152H 固件(修订版 F)'中的默认项目。 尝试上传项目时弹出未知设备错误。

    

当我 尝试为   RF430FRL152HEVM 上载最简单的工程时、也会弹出此错误。

    

有关其他信息、我下载并安装了以下内容:

MSPDS-USB 驱动程序
MSP-Flasher

感谢你能抽出时间。

此致、

Alexandre Pellerin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、e2e 团队、

    我尝试卸载/重新安装 Code Composer Studio 以及与其关联的所有其他文件、但结果相同。 此外、我还尝试在第二台 PC 上安装 CCS、但结果相同。

    此致、

    Alexandre Pellerin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    请确保 EVM 上的开关 S6设置为"电源"模式。 如需更多信息,请参阅《RF430FRL152HEVM 用户指南》的硬件概述部分(2.3章)(www.ti.com/.../slau607)。

    您的 CCS 设置看起来正确。 此外、您还可以检查是否在项目属性常规设置中启用了选项"自动管理项目的目标配置"。

    如果您仍然无法连接、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我已经有了 S6开关供电并且目标配置使能、但是当我 寻找目标配置时、我看到我有一些与您不同的参数。 以下是我的项目属性窗口:

    当我在链接器命令文件中搜索时、我只为 rf430frl152h 选择这2个选项:  

    此外、我知道我 很久以前就在板上上传了一个代码、但记不清我的调试选项是什么。 您是否认为当前代码会导致此错误? (我不会这么认为、只是想确定)

    感谢你能抽出时间、

    Alexandre Pellerin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    "lnk_rf430frl152h_Driver.cmd"文件随"RF430FRL152H SensorHub 项目"示例代码一同提供。

    我不认为 cmd 文件是您出现问题的原因。

    您是否已检查 EVM 上是否存在 VDDB 和 VDDSW 之间的跳线 SV7?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、变干了、

    很棒的收获! 实际上是 SV7跳线丢失了。 我甚至不记得从电路板上移除它、但现在代码已正确上传到电路板上。  

    非常感谢!

    Alexandre Pellerin。