请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我们正在开发一个客户项目、该项目在基于 iMX6的 SBC–山高 A62 J 上运行 Android OS。我们正在研究在此项目上实施软件防火墙、并发现命令行工具- iptables 在这方面很有帮助。 我们需要通过阻止除其中两个端口(5671和443)之外的所有端口来阻止不需要的传入流量。
我们对相同的命令使用了以下命令:
iptables -a output -p tcp --dport 5671 -j accept //启用端口5671
iptables -a output -p tcp --dport 443 -j accept //启用端口443 iptables -a output -p tcp -m tcp -j reject //禁用所有其它端口
这些命令在我们将通过调用解释的某些情况下不起作用。 以上命令也用于输出。 输入的类似命令不起作用。 因此、我们需要对此提供一些指导。
在此感谢您的帮助。
Thnaks
Mithun