This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:最低延迟射频模块

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1046949/rf430f5978-lowest-latency-rf-module

器件型号:RF430F5978
主题中讨论的其他器件:CC1101CC1120

您好!

 我正在寻找延迟最低的射频繁荣收发器模块。 我可以在微秒内(单向)发送和接收的内容。 距离约为25英尺。 我可以执行任何 ISM 或2.4G。 如果您有任何建议、请告诉我。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、如何测量延迟? 我认为我们的所有部件都有一些延迟、但需要了解要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟是从数据包发送(例如、在接收器芯片上启用 GPIO)到在接收器模块上启用 GPIO 的时间开始测量的。 基本上、我们正在寻找快速反馈无线控制芯片。 这就是我们寻找具有极少开销消息的定制解决方案的原因。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在收发器(CC1101、CC1120)上、RX/TX 的启动由 SPI 接口上的选通信号命令完成、这意味着从开始发送命令到执行命令需要一些时间。 RX 是否也是:当找到同步字/接收到数据包时设置引脚、但我假设已经对数据包进行了一些后处理(读取数据包并根据内容确定操作)?  

    我认为 CC1101是延迟最低的器件。 CC1120具有更多的滤波/后处理功能、并将通过接收链产生一些位延迟。