This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于智能手机的基于 Qi 的10W 无线充电器设计

Guru**** 2614545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ50002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1044973/qi-based-10w-wireless-charger-design-for-smartphone

主题中讨论的其他器件:BQ50002A

您好!

我需要设计一个无线充电器发送器来为基于 Qi 的器件充电。 我需要有关为其选择组件的帮助。 如果有任何参考设计可供选择、则会非常好。
我需要一个简单的解决方案、该解决方案不是很复杂、但能够为最新的器件充电。 我发现了一款看起来设计非常简单的三星无线充电器。 我需要这样的东西。 但我也不想影响发送器的功能和效率。
谢谢你

https://www.allaboutcircuits.com/news/teardown-tuesday-qi-compatible-samsung-wireless-charger/


https://www.allaboutcircuits.com/news/teardown-tuesday-samsung-wireless-charger-ep-pg9201/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉、我们的发送器不推荐用于新设计(NRND)、无法支持10W 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。  
    如果不推荐将其用作工程师或开发人员的参考设计、则其目的是什么。 此外、还提供了什么瓦特无线充电器参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉、我们没有推荐的10W 充电器解决方案或混响设计。  我们的发送器解决方案是较旧的 WPC 生成单元、不受推广或支持。

    我们有5W RX 单元、但它们不能满足您的10W 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您提供上述信息。  
    因此、TI 采用最新技术的发送器仅为5W。 我想这一个、您正在讨论。
    https://www.ti.com/tool/TIDA-00623

    我们能否将其用作参考设计来更新10W 功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 userid="486312" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1044973/qi-based-10w-wireless-charger-design-for-smartphone/3866194 #3866194]SO、TI 采用最新技术的发送器仅为5W。 我想这一个、您正在讨论。
    https://www.ti.com/tool/TIDA-00623

    否-此装置也是 NRND (BQ50002A/511A)、是较旧的 WPC 生成标准。

    [引用 userid="486312" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1044973/qi-based-10w-wireless-charger-design-for-smartphone/3866194 #3866194"]我们无法将其用作参考设计来更新10W?[/quot]

    否--不能更新为10W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢你的所有帮助。 您能告诉我无线发送器可使用的新一代技术是什么? TI 不一定提供该软件。
    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 userid="486312" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1044973/qi-based-10w-wireless-charger-design-for-smartphone/3873090 #3873090"]您能告诉我无线发送器可用的新一代技术是什么吗?

    无线电源联盟(WPC)网站是一个很好的信息来源、请参阅下面的链接。  15W 系统很常见、由其他 IC 供应商提供。

    https://www.wirelesspowerconsortium.com/